This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298:器件 ID 读取错误

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280383/ads1298-ads1298-device-id-reading-error

器件型号:ADS1298

ADS1298:设备 ID 读取错误,两个芯片读ID值,一个是37,一个是3F。

上电顺序和初始化都是按照资料上来设定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保正确遵循上电序列、复位序列和初始化序列。

    通常情况下、由于上述情况而导致的这种情况无法正确完成。

    然后确保 SPI 通信时序都是正确的。

    谢谢