This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:LM98640

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280334/lm98640qml-sp-lm98640

器件型号:LM98640QML-SP

您好!

我对 LM98640上数字输入信号 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 的接口有疑问。  

LM98640器件中是否存在1.8V 接口的 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 输入信号电路?  还是3.3V 接口?   数据表没有说明这一点、因为它列出了3.3V 的 VIH 和 VIL 电平、但指出数字电源为1.8V。

VDD18对应于1.8V 并被标记为数字电源。  VDD33用于3.3V 电源、并被标记为模拟电源。

对于输入数字信号、表6.6列出了 VIH 为2V、VIL 为0.8V。  这些电平对应于  通常为3.3V 的接口。 这在信号 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 的数据表第9页列出。   我们应该使用3.3V 接口还是1.8V 接口来连接这些信号?  为了减少混淆、输出信号 SDO 列出了与1.8V 信令对应的 VOH 和 VOL 电平。  

 

我们正在开发一个具有 LM98640接口和 FPGA 的电路板。  数据表指定数字电源 VDD18电压为1.8V、但电气特性表显示 VIH 最大值和 VOH 最小值分别为2.0V 和1.8V。  根据电气特性表、I/O 电压(数字)不能为1.8V。  我怀疑它应该是3.3V 的、但我想我的问题是:LM98640应该连接到哪种 FPGA I/O (1.8V 或3.3V)?  我们是否应该使用1.8V 信令或3.3V 信令与 LM98640 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 信号进行通信?

 

我想我们有以下两个条件之一是我的困惑和问题的原因:

3.3V 模拟电源 VDD33是否用于数字信号接口?  由于它被命名为模拟电源、似乎不太可能发生这种情况、但是3.3V VDD33电源用于数字信号接口、而1.8V VDD18电源仅用于内部数字信号和输出信号 SDO?  

2. 数据表第9页的表6.6中 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 数字信号的所列 VIH 和 VIL 逻辑"1"和"0"是否存在印刷错误?  电平应该对应于1.8V 数字信号、而不是3.3V?

 

表6.6下第9页的注1中显示了模拟输入二极管保护的图像。  数字信号是否具有相同类型的保护?  如果它们连接了、您能否说明它们连接到了什么电压电源?  您能否为数字输入 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 提供相同的图像?   

感谢您的帮助、

斯科特