您好!
我对 LM98640上数字输入信号 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 的接口有疑问。
LM98640器件中是否存在1.8V 接口的 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 输入信号电路? 还是3.3V 接口? 数据表没有说明这一点、因为它列出了3.3V 的 VIH 和 VIL 电平、但指出数字电源为1.8V。
VDD18对应于1.8V 并被标记为数字电源。 VDD33用于3.3V 电源、并被标记为模拟电源。
对于输入数字信号、表6.6列出了 VIH 为2V、VIL 为0.8V。 这些电平对应于 通常为3.3V 的接口。 这在信号 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 的数据表第9页列出。 我们应该使用3.3V 接口还是1.8V 接口来连接这些信号? 为了减少混淆、输出信号 SDO 列出了与1.8V 信令对应的 VOH 和 VOL 电平。
我们正在开发一个具有 LM98640接口和 FPGA 的电路板。 数据表指定数字电源 VDD18电压为1.8V、但电气特性表显示 VIH 最大值和 VOH 最小值分别为2.0V 和1.8V。 根据电气特性表、I/O 电压(数字)不能为1.8V。 我怀疑它应该是3.3V 的、但我想我的问题是:LM98640应该连接到哪种 FPGA I/O (1.8V 或3.3V)? 我们是否应该使用1.8V 信令或3.3V 信令与 LM98640 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 信号进行通信?
我想我们有以下两个条件之一是我的困惑和问题的原因:
3.3V 模拟电源 VDD33是否用于数字信号接口? 由于它被命名为模拟电源、似乎不太可能发生这种情况、但是3.3V VDD33电源用于数字信号接口、而1.8V VDD18电源仅用于内部数字信号和输出信号 SDO?
或
2. 数据表第9页的表6.6中 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 数字信号的所列 VIH 和 VIL 逻辑"1"和"0"是否存在印刷错误? 电平应该对应于1.8V 数字信号、而不是3.3V?
表6.6下第9页的注1中显示了模拟输入二极管保护的图像。 数字信号是否具有相同类型的保护? 如果它们连接了、您能否说明它们连接到了什么电压电源? 您能否为数字输入 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN 提供相同的图像?
感谢您的帮助、
斯科特