This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48带宽设置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273638/afe58jd48-afe58jd48-bandwith-setting

器件型号:AFE58JD48

你好。

我在我的项目中使用 AFE58JD48,我们需要0.25 -28MHz 带宽。AFE58JD48可以支持高达60MHz 带宽。但我们在低噪声模式下设置 PGA Lfp @ 30米40米50米,我们输入了三角检查 带宽,但似乎不起作用。带宽仅为0.25-21米@-3dB。

我们已在低功耗模式下设置、设置寄存器位于  

  REG_VCA[0]  <= 24'hc5_4000 ;// Init_Config  (必须 写入 1 位)
        REG_VCA[1]  <= 24'hd0_0001 ;// Init_Config  (必须 写入 1个 位)
        REG_VCA[2]  <= 24'hde_00c3 ;// Init_Config  (必须 写入 1个 位)
        REG_HSDA[3] Init_Config  <= 24'hd1_588c;
        // REG_HSDA[3] Init_Config  <= 24'hde_00c3;
        REG_VCA[4]  <= 24'HDF_0040 ;// Init_Config  (必须 写入 1 位)
        REG_ADC[5]  <= 24'h1e_0003 ; // Init_Config  主 页 (必须 写入 1 位)
        REG_H12_0005[6] Init_Config  <= 24'h12_0005 ; // 选择 其他 页面
        REG_ADC[7]  <= 24'h2A_0800 ; // Init_Config  杂项 页 (必须 写入 1 位)
        REG_Miscellaneous Init_Config [8]  <= 24'h12_0000 ; // 取消选择 其他 页面
        REG_ADCx[9]  <= 24'h11_FFFF ; // PAGE Init_Config  ADCx=1   (启用页  选择 位)
        REG_INIT[10] <= 24'h25_0002 ; // Init_Config  bit = 1, 在        上电后必须写入1作为初始化的一部分
        REG_ADC[11] <= 24'h11_0000 ; // PAGE Init_Config  ADCx=0  (禁用页  选择 位)
        REG_DIG[12] <= 24'h12_000a ; // 页 Init_Config  8CH DIG1,页 SEL 8CH DIG2   = 1  
        REG_PLL[13] <= 24'h31_03c0 ; // Init_Config  mode = 80X。  CTRL K=1、 CTRL MODE = 1
        REG_JESD[14] <= 24'h34_111f ; // Init_Config  子类 = 2, JESD版本=   1, K =  32
        REG_CTRL L[15] <= 24'h35_01C0 ; // L=2、Init_Config L=1   、CTRL M=1       / 8adc
        REG_H36_0007 Init_Config [16] <= 24'h36_0007 ; // M = 8  
        REG_MSB[17] <= 24'h30_8002 ; // Init_Config    首先 在 串行 输出 数据上传输
        REG_H30_8006[18] Init_Config <= 24'h30_8006 ; // 禁用 页面 选择          
        REG_HCE_0006[19] Init_Config <= 24'HCE_0006;    
        REG_ADC[20] Init_Config <= 24'he8_68dc ;   
        REG_VCA[21] <= 24'he9_0100 ; // Init_Config  
        REG_H12_0000 Init_Config [22] <= 24'h12_0000 ;   
        REG_FFF[23] Init_Config <= 24'h13_FFFF ;   
        REG_H25[24] Init_Config <= 24'h25_64ca ;//hpf   
        REG_H22[25] Init_Config <= 24'h26_fd28 ;//hpf   
        REG_FAQ[26] Init_Config <= 24'h27_fa60 ;//hpf   
        REG_H28[27] Init_Config <= 24'h28_001e ;//hpf   
        REG_H24_0002[28] Init_Config <= 24'h24_0002 ;//hpf   
        REG_H20[29] Init_Config <= 24'h20_0019 ;//hpf   
        REG_H13_0000 Init_Config [30] <= 24'h13_0000 ;     
        REG_H12_0000 Init_Config [31] <= 24'h12_0000 ;   

有什么 sometting 我们得到错误吗? 除了 PGA LPF,我们还需要设置其他 LPF 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测量带宽时、我们必须确保施加到 AFE 的输入不会随频率下降。 那么、已经验证输入在整个频率范围内是否具有恒定振幅、直到达到60MHz?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了输入信号,信号带宽约为30M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下,抽取滤波器是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、禁用抽取滤波器。  您是在客户 EVM 还是在您自己的电路板上进行测量? 为了实现 LPF 可编程性、您需要写入寄存器 C5。 我在您共享的寄存器设置中看不到这一点。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 TCG 配置文件模式而不是单个寄存器来控制 VCA。 在第185页、我们设置 POW_MODE = 0、带宽为21M、POW_MODE = 1、带宽为24.6M.Am混淆!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TGC 配置文件中、LPF_PROG 位控制滤波器转角、POW_MODE 控制功耗模式。 更改 POW_MODE 不会更改滤波器转角点。 您能否尝试通过对 LPF_PROG 位进行编程来更改滤波器转角、看看您是否能够看到滤波器编程效果?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 设置为30M 时,带宽为21M、40M ,带宽为23.3M , 输入信号带宽没有问题。 仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您尝试更改 LPF 角的寄存器设置?  

    此外、您是在客户 EVM 中还是在您自己的电路板中进行测试?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

            REG_VCA[0]  <= 24'hc5_4000 ;// Init_Config  (必须 写入 1 位)
            REG_VCA[1]  <= 24'hd0_0001 ;// Init_Config  (必须 写入 1个 位)
            REG_VCA[2]  <= 24'hde_00c3 ;// Init_Config  (必须 写入 1个 位)
            REG_HSDA[3] Init_Config  <= 24'hd1_588c;
            // REG_HSDA[3] Init_Config  <= 24'hde_00c3;
            REG_VCA[4]  <= 24'HDF_0040 ;// Init_Config  (必须 写入 1 位)
            REG_ADC[5]  <= 24'h1e_0003 ; // Init_Config  主 页 (必须 写入 1 位)
            REG_H12_0005[6] Init_Config  <= 24'h12_0005 ; // 选择 其他 页面
            REG_ADC[7]  <= 24'h2A_0800 ; // Init_Config  杂项 页 (必须 写入 1 位)
            REG_Miscellaneous Init_Config [8]  <= 24'h12_0000 ; // 取消选择 其他 页面
            REG_ADCx[9]  <= 24'h11_FFFF ; // PAGE Init_Config  ADCx=1   (启用页  选择 位)
            REG_INIT[10] <= 24'h25_0002 ; // Init_Config  bit = 1, 在        上电后必须写入1作为初始化的一部分
            REG_ADC[11] <= 24'h11_0000 ; // PAGE Init_Config  ADCx=0  (禁用页  选择 位)
            REG_DIG[12] <= 24'h12_000a ; // 页 Init_Config  8CH DIG1,页 SEL 8CH DIG2   = 1  
            REG_PLL[13] <= 24'h31_03c0 ; // Init_Config  mode = 80X。  CTRL K=1、 CTRL MODE = 1
            REG_JESD[14] <= 24'h34_111f ; // Init_Config  子类 = 2, JESD版本=   1, K =  32
            REG_CTRL L[15] <= 24'h35_01C0 ; // L=2、Init_Config L=1   、CTRL M=1       / 8adc
            REG_H36_0007 Init_Config [16] <= 24'h36_0007 ; // M = 8  
            REG_MSB[17] <= 24'h30_8002 ; // Init_Config    首先 在 串行 输出 数据上传输
            REG_H30_8006[18] Init_Config <= 24'h30_8006 ; // 禁用 页面 选择          
            REG_HCE_0006[19] Init_Config <= 24'HCE_0006;    
            REG_ADC[20] Init_Config <= 24'he8_68dc ;   
            REG_VCA[21] <= 24'he9_0100 ; // Init_Config  
            REG_H12_0000 Init_Config [22] <= 24'h12_0000 ;   
            REG_FFF[23] Init_Config <= 24'h13_FFFF ;   
            REG_H25[24] Init_Config <= 24'h25_64ca ;//hpf   
            REG_H22[25] Init_Config <= 24'h26_fd28 ;//hpf   
            REG_FAQ[26] Init_Config <= 24'h27_fa60 ;//hpf   
            REG_H28[27] Init_Config <= 24'h28_001e ;//hpf   
            REG_H24_0002[28] Init_Config <= 24'h24_0002 ;//hpf   
            REG_H20[29] Init_Config <= 24'h20_0019 ;//hpf   
            REG_H13_0000 Init_Config [30] <= 24'h13_0000 ;     
            REG_H12_0000 Init_Config [31] <= 24'h12_0000 ;   

    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN0  = 26'he8_701c ;//30m 低噪声 模式
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN1  = 26'he8_681c ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN2  = 26'he8_601c ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN3  = 26'he8_601a ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN4  = 26'he8_581a ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN5  = 26'he8_501A ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN6  = 26'he8_481a ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN7  = 26'he8_401a ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN8  = 26'he8_409A ;


    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN0  = 26'he8_7024 ;//40m 低噪声 模式
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN1  = 26'he8_6824 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN2  = 26'he8_6024 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN3  = 26'he8_6022 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN4  = 26'he8_5822 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN5  = 26'he8_5022 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN6  = 26'he8_4822 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN7  = 26'he8_4022 ;
    localparam LNA_VCA_PGA_GAIN8  = 26'he8_40a2 ;

    是的,我们在自己的电路板上进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 寄存器 E8、LPF?是否存在其他寄存器效应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的寄存器设置。 看起来很好。 我看到您也在更改 DTGC 设置、我希望您能够看到 DTGC 衰减对信号增益的影响。 如果是、则表示可以对寄存器进行编程。

    您能否检查 PCB 布局中的以下几点? INMx 线路中的电感较高会影响器件的带宽。 如果您对不同的通道有不同的 INMx 路由、那么您可以使用最少的 INMx 路由来挑选通道、然后看看您是否可以获得更高的 BW。 这将有助于调试 BW 限制问题。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现可能是影响带的输入网络,因为我发现 输入模态电阻器影响带。 则可能会导致压降。 非常有趣!

    INMx 的捕获器位于设备的正下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享关于输入网络相关性的观察结果。 这很有趣。  

    您说您已确认输入信号带宽良好。 那么、您是如何测量它的呢? 假设您有一个信号源 Vin。 您要将其连接到 AFE 的输入、例如某个测试点 TP。 此 TP 应已布置在 PCB 上并连接到器件输入引脚 INP。 您是在何处进行信号测量来测量 BW 的。 是 Vin 节点 TP 节点还是 INP 节点? 我们需要在 INP 节点处测量信号、以确保器件看到的信号振幅在60MHz 之前恒定不变。

    其他角度:

    输出摆幅是多少? 是满量程吗? 如果是、您可以尝试在输出信号摆幅低于满量程6dB 的情况下测量带宽、为此、您必须将输入信号摆幅减半。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出摆幅没有问题,似乎是输入网络影响了带宽。 AFE58JD48之前有 STHV800、带300MHz,、但问题很难解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享详细信息。 是否可以将输入直接馈送到 AFE 并绕过 STHV800器件? 这样、我们就可以确认 AFE 是否存在带宽限制问题?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当我直接把输入馈送到 AFE 的时候,带宽是26.1M,远远大于有了 sthv800。 它接缝, pcblaoutout 也会影响带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的确认。 如果需要任何进一步的帮助、请告诉我。 如果问题得以解决、请点击"Issue resolved"按钮以关闭此主题。

    此致、

    沙比尔