This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:无法进入缩放模式

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280155/ads1232ref-unable-to-enter-scale-mode

器件型号:ADS1232REF

我现在正在使用 ADS1232REF EVM 进行测试、"Mode"开关似乎对系统没有影响。 我将其连接到9V 电池、内部5V Vref 并连接了5V、GND、IN+和 IN-跳线。 当我在缩放模式下开启器件时、器件会启动并显示"No Data"、然后直接进入显示屏上的原始十六进制输出。 当我在分析模式下将其打开时、它会进行相同的启动、但在我切换"模式"开关时无论如何都不会注册。 这可能是"模式"开关的硬件问题、还是我可能只是配置不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    似乎是交换机无法正常工作。  在"扩展"模式下、模式开关(SW8)将断开、从而允许中心端子上拉至3.3V。  您可以测量 SW8的中心引脚、并验证它是接地还是3.3V。  (由于组装不良、销之间可能存在短路。)  在任何一种情况下、如果该引脚无法测量3.3V 电压、您应该能够移除开关、该开关随后应强制 EVM 进入缩放模式。  如果在移除开关后仍然没有3.3V 电压、则查看上拉电阻器 R16。

    此外、编程开关 SW9需要处于 JTAG (或左侧)位置才能正确运行。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用