This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:噪声

Guru**** 2689025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273702/afe5816-noise

器件型号:AFE5816

1位高频 噪声的来源是什么?  (几乎是采样频率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    那么最好在频域中进行分析。 您能否使用时域数据的 FFT 并查看噪声的频率成分?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    引起您的注意。 TIA 的问题。

     

    e2e.ti.com/.../adc-noise.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、ADC_CLK 来自 FPGA 的专用 PLL 输出、非常"干净"

    您能否分享一个参考基线波形、了解 ADC 输出的预期结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    在 FFT 中、我们可以看到它具有所有频率分量。 我们没有看到 任何分频音调更高。 看起来像预期的那样。 此外、如果未施加信号、ADC_CLK 噪声也不会产生噪声。下面是最小增益条件下 FFT 的样子。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    谢谢。 您是否可以在时域中共享相同的噪声、最好使用 Excel 格式(所谓的本底噪声)

    Br、
    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有可用的时域和 FFT 数据。 收集信息。 如果您真的需要、我们必须对其进行设置以收集。

    此致、

    沙比尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shabbir,

    那将很有价值。 请别着急,慢慢来。 这将是一个很好的参考在未来为所有人。

    Br、

    R·加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我们将收集这些信息。 允许我们留出一周的时间。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,Shabbir,你的意见将在此时刻对我们大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    时域数据看起来像是随机变化代码、具有由 RMS 噪声给出的标准偏差。 标准差将随增益的变化而变化。 这是我们通常会得到的数据。 我看到您的图像有噪声。 我们可以直接调试它。 您是否已将此图像的 AFE 增益设置为最大值、或者您是否正在执行 TGC? 您是在低功耗还是低噪声模式下采集图像? 如果您尝试在这两种模式之间切换、您会看到差异吗?

    您还可以与我共享 AFE 输出的时域数据、并且我可以计算噪声。 我需要 AFE 的增益设置和采样频率来进行分析。

    此致、

    沙比尔