This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B23:ADC 模式切换与动态串行并行

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279203/ads61b23-adc-mode-switching-parallel-to-serial-on-the-fly

器件型号:ADS61B23

高、

能否即时从并行切换到串行 SPI 模式?

我的意思是、我们是否可以通过将 RST 引脚置为高电平进行引导、然后将 RST 更改为低电平并执行 SPI 配置。

我注意到、评估板上有一个跳线、用于将 RST 引脚设置为高电平(并行模式)或低电平(串行模式)。

CAN 模式可以动态更改、或者 ADC 必须仅引导至特定模式而再也不能更改?

谢谢你。

兹拉特科·皮卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    请提供此模式的原因。 这两种模式具有不同的默认设置、最好仔细检查在一种模式下所需的设置、然后可以成功切换到另一种模式(而另一种模式尚未配置)。 这不是典型的用例、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 但在我这么做之前、您可以帮我解决两个时序参数、这在数据表中是找不到的。

    1.) 第14页:重置时序表

    参数 T2:重置脉冲宽度仅列出最小值10ns

     在 ADC 更改为并行模式之前、最大复位脉冲宽度是多少?

    2.)   第13页:图5 串行接口时序图

    图仅显示了一个寄存器写入。

    在 SPI 写入周期结束后、SEN 变为高电平之后、SEN 必须保持高电平才能再次变为低电平的最短时间。

    以原始图5为例、进行八次计算。

    基本上、如果我们要在原始模式中对8个寄存器进行编程、不同寄存器写入之间的最小延迟时间(SPI 帧)是多少?