This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279255/ads7828-ads7828

器件型号:ADS7828

我在 设计中使用 ADS7828EB/2K5来测量外部电压、但读数会波动、因为 IC 的 Vdd (+5V)变化+- 0.1V。 是否有办法可以测量 Vdd 或测量芯片内部参考电压(2.5V)、再计算我的真正 Vdd、然后在我的软件中使用更精确的 Vdd? 总之、我希望收集更准确的 Vdd 并在我的软件中使用、而不是固定的5.00V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您可以在 ADS7828的引脚10上测量内部基准。  即使 Vdd 电源变化了+/-100mV、它应该仍然是稳定的2.5V 电源。  ADC 输入端的原理图是什么?  模拟输入之前是否有任何缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、谢谢您的回答、希望我可以运用您的建议。 不过、我查看了数据表、我不确定如何测量引脚10? 使用数据表中的第11页 、我们如何处理引脚10的电压? 我只知道您如何要求 Ch0-CH7电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想您会使用万用表测量引脚10上的基准电压。  该基准没有到任何通道的直接输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 如果我打开基准电压引脚、所有的 ADC 通道是否都需要低于2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7828的输入范围为0 Vref、因此、如果您使用内部2.5V 基准、任何高于2.5V 的输入都将钳制满量程代码。