This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638外部基准去耦电容值

Guru**** 2581545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279865/ads8638-ads8638-external-reference-decoupling-cap-value

器件型号:ADS8638

您好~

我有一个关于使用 ADS8638的问题。

数据表第24页。 在文本 =>"无论它是内部还是外部基准、请确保使用一个10µF 电容器将 REF 引脚去耦至 REFGND。 将电容器放置在靠近 REFP 和 REFGND 引脚的位置"

但图74。 REF 端子连接到 REFGND 1uF 使用。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmok:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请使用10uF 电容值、我们将在下一次数据表修订时更新该图。