This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:波形中不需要的随机尖峰。

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271740/ads1293-unwanted-random-spikes-in-the-waveform

器件型号:ADS1293

我正在使用中央 ECG 模块绘制导联2 ECG 波形。 它工作正常。 然而、当涉及到长期 ECG 记录时、它会生成如图中所述的尖峰。

我正在将 ECG 导线连接到仿真器、并绘制数据。 我已经确认这些尖峰不是来自仿真器本身。

这些尖峰是随机的、并会以某种方式重复出现。

在这些情况下、解决方案可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以先尝试以下操作?

     在8.3.3测试模式和 8.6.2输入通道选择寄存器中描述了1个通道和所有通道的内部测试信号-

    TST1测试信号选择器

    01:将通道1连接到正测试信号

    10:将通道1连接到负测试信号

    11:将通道1连接到零测试信号

    内部测试信号是简单的基本直流信号测试、旨在确保 ADS 可以正确读取一些内部直流信号并研究器件的固有噪声。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以按照您的建议尝试该器件、但您能告诉我吗? 测试信号将显示什么? 并确认芯片生成的测试信号是否正确。

    我看到一些与测试信号相关的论坛问题、但无法理解其中一个问题、请访问此处 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962175/ads1293-adc-sampling-in-test-mode。

    现在、测试信号应该如何看起来相似? 测试信号是否像正弦波、方波或任何 ECG 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、测试信号应显示正或负实心直流波形或约为0V -

    '正极或负极直流测试信号 VTEST = VREF/12'

    记录这些测试信号一段时间、看看尖峰是否仍然存在?

    此外、尖峰是否可能来自电源? 请确保电源、电源路径和电源元件干净。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在电池上运行模块时、我也会获得信号的尖峰、因此我不确定、但我怀疑这些可能会导致功率流动。

    另一个观察结果是、我只是使用 UART 绘制原始数据1小时2小时、然后通过绘制这些信号来检查日志。 在该部分中、我还收到尖峰。 充电器没有插到笔记本电脑上、所以就好像没有交流电的波动对波形产生影响、而且当芯片有交流电接口时、就会产生高频噪声的高噪声数据。 它不同于我面临的突发尖峰。

    除此之外、我已经测试了测试信号、我将在这里为所有仪表放大器共享.csv 文件。
    请告诉我是否正确?、当我打印少量数据时、它看起来像是一个非直流波形、但当我采用更长的时间间隔数据并在 Excel 中绘制时、我将得到此处所示的结果。 仪表是否正常工作?


    即使在处理这些之后、我仍然得到波形的尖峰。 那么、是否有任何其他解决方案或观点、我应该继续努力?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用与显示 ECG 图相似的刻度和图来显示波形?

    另外、接下来要检查的是验证并检查电源轨和基准电压是否安全。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 python 中绘制波形与相同的比例,它看起来像这样, plase 有一个外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的演示。

    您有多少 PCBA? 此问题是否仅在一个电路板或其中的某些电路板中出现?

    接下来要检查的是探测并查看电源轨和基准电压是否存在尖峰噪声。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我没有收到您的反馈、

    我即将关闭 TT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将更新关于同一问题的担忧。

    最近,我在中央板上测试了这些部件,当时我正面临这一问题。 我用我们的 CC2642控制器制造了另外10个 PCBA。 我在所有 th 板上都遇到相同的问题。 看起来像是一些编程错误。 您能指导我完成这些内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法为软件和编程提供帮助。

    再说一次、首先要检查的是您是否可以重复读取  

    图82. REVID:修订 ID 正确。

    和  

    那么

     在8.3.3测试模式和 8.6.2输入通道选择寄存器中描述了1个通道和所有通道的内部测试信号-

    TST1测试信号选择器

    01:将通道1连接到正测试信号

    10:将通道1连接到负测试信号

    11:将通道1连接到零测试信号

    内部测试信号是简单的基本直流信号测试、旨在确保 ADS 可以正确读取一些内部直流信号并研究器件的固有噪声。  

    ----------------

    如果仍然出现尖峰、 您需要检查 ADC 代码、并找出这些尖峰以及哪些 MSB 跳高、然后尝试在示波器上探测和捕捉这些尖峰、并查看在这些尖峰之前/之前是否存在任何其他干扰源信号。

    您可能还需要确定尖峰的频率、即周期或频率、并查看 PCBA 上是否有任何类似的频率分量。

    ----------------

    在 ADS 附近是否有任何高速信号或开关电源?

    电源是否干净?

    还可能是影响 ADS 的其他信号源。

    谢谢