This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:为8个热敏电阻和一个 RTD 测量实现器件。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279769/ads124s08-implementation-of-device-for-8-thermistors-and-an-rtd-measurements

器件型号:ADS124S08

您好!  

我是一名电气工程本科生、正在从事一个课程项目、可以肯定地说我是新手。  

一般想法是我的小组对温度测量系统进行原型设计。 我们正在探索传感器的2个理念:应变仪和热敏电阻。  
我的作用是创建一个电子接口、能够从这两个传感器中提取数据。 不同时、而是5个应变仪或8个热敏电阻。  
因此、我正在开发一个能够处理这两种传感器类型的 PCB、并使用了该 ADC 器件。  

通过查看文档、我对如何实现这些目标有了大致的了解、而且我非常有信心做到这一点、但我对实现方式不太满意。  

我使用一个4线 RTD 样本作为应变仪(SG)系统的表示、并为热敏电阻实现一系列分压器、从而向 ADC 产生单端输入。  
我将使用3个 ADC:

ADC1 - SG1和 SG2
ADC2 - SG3和 SG4
ADC3 - SG5和8 10k Ω 热敏电阻

精确的电阻器值尚待计算、但我的问题是 ADC3、以及如何使用单端热敏电阻读数实现应变仪读数(如果可能)。  
下面是到目前为止我的原理图的一份副本、请根据需要尽可能重要和详细、因为我有很多东西要学习。

CURR1+/-是应变仪/ RTD 源电流、RTD1+/-是测量电压。  
RT1-8为来自分压器的单端电压输入。  

我不清楚参考是如何工作的。 希望这一切都有道理、提前感谢您。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nestor Garcia、

    有几种与温度测量相关的资源。  分别是 《RTD 测量基本指南》《热电偶测量基本指南》。  还有一个 温度感应代码库 、在进行计算时可能会很有用。  还有 针对 ADC 本身的示例 C 代码、也可以使用。

    通常、您希望尽可能对测量进行比例式测量。  这很重要、因为测量不包括激励源的漂移。  对于热敏电阻、最简单的方法是使用分压器、其中激励来自 ADS124S08的 REFOUT (也用作 ADC 转换的基准)。

    关于电桥测量、请查看电 桥测量基本指南中的材料。  我不确定您是打算如何使用4线 RTD 来表示电桥测量。  您能否更详细地解释您的用例?  通常、电桥测量由模拟电源电压激励、该电压也是电桥测量的基准输入。  然后、电桥的输出将连接到 ADC 输入。  

    查看基本指南中的材料、查看指南中的信息是否能解答您的问题。

    此致、

    鲍勃 B