This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C 32

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279772/tms320c-32

您好!

我的 CNC 工厂的当前控制单元具有一个带 DSP 芯片的 DSP 板:"TMS320C32PCM60"。  

我现在在机器启动(启动)时收到一条错误消息:"DSP 软件超时、加载 DSP 软件时出错!!! C:\P6M、"

机器仍在 DOS 上运行、我尝试格式化 HDD 并重新安装 DOS 和 CNC 软件、这些软件已成功安装、但每当我重新启动机器时

仍显示错误消息。

有人能知道这意味着什么、以及如何解决这个问题吗? 请

我不知道,如果克里斯托弗·霍尔和哈桑仍然在附近,因为我看到一个帖子已被他们解决,这与我相似。 非常感谢他们能够帮助我解决这些问题  

我附上了一些位于电流控制板的 DSP 板上的 DSP 芯片图片以及错误消息图片

感谢你,并期待着帮助解决我的这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试联系设备制造商。 这应该是第一个接触点。

    同时,我会看到我是否可以联系 克里斯托弗·霍尔

    此致

    安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anchu。 非常感谢您的答复。 我与我的机器制造商交谈、但不幸的是、他们不再支持这款控制器。 但他们建议我联系 TI、因为他们可以从这里获得 TMS320C32...chip。