This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:RDATAC 模式

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279737/ads1256-rdatac-mode

器件型号:ADS1256

大家好、

我有一个关于 ADS1256转换器的问题。 我当前正在 RDATAC 模式下读取数据、我看到了数据表第22页提供的信息、内容如下:

"如果在连续转换期间输入信号发生阶跃变化、建议执行同步操作来启动新的转换。 否则、下一个数据将表示之前和当前输入信号的组合、因此应将其丢弃。 图21显示了这种情况下的回读示例"

您能否解释一下这意味着什么? 如果在 RDATAC 模式下我的输入信号突然变化、我是否需要 同步转换器并再次等待稳定时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas Rosa:

    Δ-Σ ADC 以非常高的数据速率对 ADC 输入进行采样、然后基本上对这些较高速的数据求平均值、以降低噪声并生成以较低数据速率输出的 ADC 代码

    由于 Δ-Σ ADC 始终会对模拟输入进行采样、因此您需要确保输入信号在转换过程中实现稳定。 如果在转换过程中存在阶跃输入、则 ADC 会对阶跃输入之前的一些数据和阶跃输入之后的一些数据进行平均计算。 这将产生错误的数据或者与模拟输入不匹配的数据。

    因此、如果存在阶跃变化、则应在输入稳定后重新启动转换过程以避免此问题

    请参阅此应用手册以了解详情、特别是第4节: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535/sbaa535.pdf?ts = 1697067631205

    -Bryan