This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:关于处理未连接的引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279341/ads124s08-about-handling-unconnected-pins

器件型号:ADS124S08

查询
下面红色框中的引脚未连接。
请告诉我如何处理未使用的引脚。
・可以让它保持打开状态吗?
・Ω GND 连接?
·其他

引脚 名称 连接
1 AINCOM 无连接
2 有问题5 RTD 温度传感器
3 问题4 RTD 温度传感器
4 错误3 无连接
5 有问题2 RTD 温度传感器
6 错误1 RTD 温度传感器
7 AIN0 RTD 温度传感器
8 启动/同步 CPU
9 CS CPU
10 DIN CPU
11 SCLK CPU
12 DOUT/DRDY CPU
13 DRDY CPU
14 DGND 接地
15 IOVDD 3.3V
16 DVDD 3.3V
17 CLK 接地
18 复位 CPU
19 GPIO3/AIN11 无连接
20 GPIO2/AIN10 无连接
21 GPIO1/AIN9 无连接
22 GPIO0/AIN8 无连接
23 复位 1 μ F
24 REFCOM 接地
25 常闭 常闭
26 AVDD 5V
27 AVSS 接地
28 AVSS-SW 间的关系 接地
29 REFN0 无连接
30 参考文献 无连接
31 REFN1/AIN7 RTD 温度传感器
32 参考引脚1 / AIN6 RTD 温度传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyoshi Kogure:

    您问题的答案可以在 ADS124S08数据表的10.1.5节"未使用的输入和输出"中找到。

    因此、只要 GPIO 的双用途引脚(AIN8-AIN11)保留为模拟输入引脚而不选择作为 GPIO 输入、就可以使这些引脚保持未连接状态。

    此致、

    鲍勃 B