This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:如何配置 GUI (斜坡模式)

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278772/afe5808aevm-how-to-configure-gui-ramp-pattern

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48AFE5808A

我们将此 EVM 与 COTS FPGA 板配合使用。 它们使用我们制作的定制电缆进行 I/F、用于 LVDS 传输、与首次使用 AFE58JD48-EVM 进行测试时一样、此电缆也能正常工作。

在 GUI 中,我将时钟源设置为单个(也设置了电路板跳线),最后选择了斜坡模式(我知道对于这样的设置,电路板设置无关紧要,只是简单地说我的变化)。 通过我们使用16通道 EVM 的工作、我们知道电缆和 FPGA 位文件很好、用于斜坡和实际模拟输入、转到 FPGA。 但在 Vivado 实验室版中、ILA 值可能是零或0xFFFF、而不是斜坡模式。 我们不想尝试模拟输入,直到我们进行斜坡(并确定如何操作 GUI )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帖子的标题为 AFE5808A EVM、而在帖子中您指的是 AFE58JD48。 您能否说明一下您正在使用哪个 EVM?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    我仅提及另一个 EVM 是为了让 TI 了解总体设置是否起作用、这与之前使用  AFE58JD48的其他设置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢确认。 您可以首先检查器件是否接收到时钟。 可尝试打开和关闭时钟信号。 如果器件检测到时钟、则必须看到使用和不使用时钟时的电源电流变化。 接下来、您可以检查 SPI 接口是否正常工作。 尝试使用 GUI 中提供的全局断电选项将 VCA 或 ADC 断电。 如果 SPI 接口工作、则您将再次在断电和不断电时看到电源电流的变化。 确认这两个项目后、可以通过转到 GUI 中的 ADC 测试模式字段来启用斜坡测试模式。 这应该会在 LVDS 线路上提供斜坡测试图形。 除了斜坡测试图形外、还有其他测试图形。 您也可以尝试这些测试模式来检查器件行为。 如果斜坡模式不起作用、它会给出一些提示。 如果需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

    沙比尔