This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:DAC39RF10.zip 安全站点下载失败

Guru**** 2767145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279226/dac39rf10-dac39rf10-zip-secure-site-download-failure

器件型号:DAC39RF10
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

大家好! DAC39RF10安全站点提供了不再可用的 DAC39RF10.zip 文件链接。 安全站点页面指示 zip 是427.8 MB (日期为02-May-23)。 下载恰好在236.0MB 时失败。 我尝试了几个浏览器,并 wget ,他们都在同一点失败。 以下是其中一个 wget 尝试的快照:

  Connecting to software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|23.4.233.184|:443... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 517326459 (493M) [application/zip]
  Saving to: ‘DAC39RF10.zip’

  DAC39RF10.zip                  47%[======================>                           ] 236.00M  29.8MB/s    in 8.3s

  2023-10-10 12:49:28 (28.5 MB/s) - Connection closed at byte 247463936. Retrying.

  --2023-10-10 12:49:35--  (try: 8)  software-dl.ti.com/.../DAC39RF10.zip
  Connecting to software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|23.4.233.184|:443... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... No data received.
  Retrying.

我想使用 TI 为 TSW14J56EVM + DAC39RF10EVM-RevE3提供的 MATLAB/LabVIEW 接口、以尝试解决我的自定义接口遇到的问题。

有人可以调查一下吗? 下载服务器中出现问题。 谢谢!

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉- FPGA 载体是 TSW14J58EVM (Xilinx Kintex UltraScale+器件)、而不是 TSW14J56EVM (Altera Arria V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使此帖子离线/关闭、并通过电子邮件为您提供帮助。

    此致、

    Rob