This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:低电流源电平下的 ADS1248 1/f 噪声

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279242/ads1248-ads1248-1-f-noise-at-low-current-source-levels

器件型号:ADS1248

TI 有哪些功能、

多年来、我们使用 ADS1248通过1000欧姆2mV/V 应变计、2 mA 恒定电流(1 mA x 2并联)和3.6VDC 电源轨实现。  内部基准、1ksps。  我们在现场拥有数以万计且具有非常稳定的 A/D 输出的人员。  最近、我们要求该器件转换阻抗更高的10K 欧姆电桥、因此我们采用较低的电流源(100uA x 2)、其输出和共模电平相似、而其他所有电流源都相同。  在这种高阻抗情况下、我们会发现存在相当大的1/f 噪声、其中 a/d 值会来回漂移高达部件动态范围的10%。  由于起伏频率较低、很难求平均值。

作为一项实验、我们购买了10K 0.01%精度电阻器、并在距离 ADS1248输入仅有几毫米的 PCB 上构建了一个电桥。  这应该已经消除了任何布线噪声或热电偶效应、但1/f 噪声仍然存在。  在电流源设置为低输出的情况下转换高阻抗电桥时、ADS1248是否存在1/f 噪声问题?

米肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike N:

    您能否向我们发送您在 Excel 文件中看到的数据? 最好是原始 ADC 数据?

    使用1千欧桥查看"良好"数据和使用10千欧桥查看"不良"数据很有用、因此我们可以比较

    -Bryan