Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMK04832、
您好!
我正在使用 adc12dj5200、时钟频率是从 lmx2594生成的5000MHz、频率 sysref 是从 lmk04832生成的31.25MHz。此外、lmx25x64的 oscin 也来自 lmx04832。我将寄存器配置到此设备后、我读回寄存器0x028、它回读08.5b、并且不会传输下面的 jkes28.5列表。 我的寄存器配置。
24'h0000_B0;//rst ADC
sleep (1);//延迟1ms
24'h002b_15;
24'h0002_00;
24'h02c2_00;//。 清除 ALARM_MASK 寄存器
24'h0200_00;//。 JESD_EN=0
24'h0061_00;//。 CAL_EN=0
24'h0201_01;//jmode = 1
24'h0202_03;//KM1=K-1
24'h0213_07;//启用超量程,将超量程抑制设置为最大周期8*2^7 = 1024个样本
24'h0060_01;//。 输入多路复用器,选择 INA
24'h0204_00;//使用 SYNCSE 输入、偏移二进制数据、禁用扰频器
24'h0029_20;
24'h0029_60;
24'h0029_7e;//.Program SYSREF_RECV_EN=1、SYSREF_PROC_EN=1、SYSREF_ZOG=1且 SYSREF_SEL=0
24'h0061_01;//设置 CAL_EN (始终在 JESD_EN 之前)
24'h0200_01;//设置 JESD_EN (始终位于 CAL_EN 之后)
24'h006C_00;//将 CAL_SOFT_TRIG 设置为低电平以复位校准状态机
24'h02c1_00;//。 清除警报寄存器
24'h006C_01;//将 CAL_SOFT_TRIG 设置为高电平以启用校准
和 jesd204通道数据、如下所示。

能不能给我一些解决这个问题的建议,非常感谢!