This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:数据转换器论坛

Guru**** 2885910 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, LMH6552, THS4509, ADS5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270844/ads5560-data-converters-forum

器件型号:ADS5560
主题中讨论的其他器件: LMH6552THS4509ADS5500

首先、根据我在数据表中看到的、我看到 ads5560使用外部1.5V 电压。 但是、我在任何地方都找不到1.5V 基准 IC。 其次、在第46页中、为什么建议在 LMH6552的负极端子上使用1.5V 电压? 是否建议将其用于5V 输入级? 如果我们不使用该1.5V 电压、那么对信号的噪声会有什么影响? 第三、抗混叠滤波器的截止频率是否在第46 20MHz 页上? İs 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sefa:

    在 EVM 原理图中、没有适用于 ADC 共模或放大器共模的1.5V IC、因为在该配置中、ADC 的 VCM 在内部生成、然后 ADC 的 VCM 引脚输出1.5V、然后用作输入 VCM 增益带宽积。 一般而言、最佳做法是、如果不采用这种配置、则 ADC 和放大器的共模相互竞争、这可能会导致不良的谐波性能。 ADC 数据表中还说明了 VCM 必须为1.5 +-0.01 V、如果不是这样、那么 ADC 的共模将会出错、您将无法获得良好的性能。

    第46页的图表显示了放大器输入端的1.5V、表示这应该是放大器的共模电压。 我不确定该特定放大器是否具有足够的余量来支持5V 输入摆幅。  

    否滤波器没有20MHz 截止频率、即40MHz。 它被设计成与 ADC 最大 fs (即80MHz)处的第一个奈奎斯特区域的末端对齐。

    此致!

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1) 1)我知道应该为放大器提供 VCM 引脚。 谢谢你的回复

    2) 2)在第46页中、建议在 LMH6552的负极端子处使用1.5V、它与基准电压不同。 非 CM 引脚。 为什么推荐它?

    3)我还看到 LMH6552后面的第46页有50欧姆串联电阻和50欧姆串联15欧姆? 。 如果 ı,请使用此配置。 峰峰值正弦波时发生的情况。 我采用1伏峰峰值正弦波。 为什么建议使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sefa:

    1) 1)我不知道为什么 LMH6552的负极端子上有一个1.5V 电压、这在我看来是不合适的。 您有一个问题需要将放大器直流耦合到 ADC、还是交流耦合可以? 如果是、您需要向电路中添加一些交流耦合电容器。

    3) 3)与接地端的50欧姆并联是两条线路的端接电阻、该器件具有15欧姆电阻器、有助于在内部采样电路开启和关闭时限制来自 ADC 的反冲电流。  

    您能简要说明一下这种说法吗? "同时我正在驱动2伏峰峰值正弦波。 我采用1伏峰峰值正弦波。 为什么推荐它?"  您是说您输入2Vpp 和1Vpp、我不确定您的意思。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1) 1)我具有200kHz 交流信号的模拟输入。  

    3)如下图所示、ı 了解 m Ω、有50欧姆串联和50欧姆并联端接。 这些端接电阻器将电压一分为二。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sefa:

    这是不正确的、50欧姆接地用作分流100欧姆差分端接。

    遗憾的是、数据表中的电路和 EVM 上的放大器电路不匹配。

    因此、LMH 放大器/ADC 电路可能尚未得到验证。

    如果您可以针对您的应用向我们提出一些要求、我们可以帮助指导您进行类似的设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经缓冲了振幅为400mV、频率为200kHz 的模拟输入单端信号。 我正在寻找 ADS5560的差动放大器、以便在 ADC 的满量程范围内读取信号。ADC 的输入范围可以通过3.56V 或3V 进行调节。
    ı 还担心 ADC 的 LVDS 接口。 是否应该为 FPGA 连接添加端接电阻器?感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将安排 ADC 的采样率、我还不确定。 但至少为20MSPS。 提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sefa:

    是否应该为 FPGA 连接添加端接电阻器。

    是的、物理端接电阻器总是优于内部端接电阻器。 如果您的 FPGA 可以选择在内部端接、请务必禁用此项、以避免降低接收器的端接电阻2。

    我将这条线转给我们的放大器小组、以获得有关选择差动放大器的帮助。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sefa:

    来自放大器团队:有哪些电源电压可用于全差分放大器?  例如、LMH6552可在+/- 5V 电源下以最佳性能运行、并具有交流耦合输入、可避免输入共模限制。

    关于 ADS5560数据表的图60中显示的1.5V 直流信号、我建议使用其他设计指南和走查方法来选择放大器和设计您的电路。  在可能的情况下、放大器引脚上的直流电压有助于避免违反差分输入电压限制、但我认为您的应用不会遇到该问题。  在我在下面提到的参考材料中、所有图片都展示了放大器引脚通过无源器件连接到 GND、不存在直流偏置电压。  在放大器的 VCM 引脚上有一个由 ADC 设置的共模电压。

    在 LMH6552数据表的第8节中、提供了有关如何设置放大器和驱动 ADC 的信息。  LMH6652上较高的可用电源电压可能对您的应用很重要。  但是、如果您选择将放大器的输入交流耦合到 FPGA/信号源、则可能不需要 LMH6552;THS4509在与 ADS5560搭配的其他电路中使用。

    在 ADS5560的可用 EVM (和用户指南)上、所选的放大器是 THS4509、该部分第9节介绍了如何与 ADS5500系列 ADC 连接。

    您的信号电压电平和工作频率不应受 THS4509或 LMH6552限制。

    如果您发现难以选择放大器或设置 ADC 驱动电路、请告诉我。

    我建议您在遇到模棱两可或棘手的主题时办理登机手续并提出问题、就像您在本主题中所做的那样。  正如 Rob 提到的、图60不太可能明确地测试它在文档中的显示方式。  一种好的做法是检查器件 EVM、以了解 TI 是如何设计电路板来评估 IC 的。  

    此致!

    亚历克