This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:SPI 接口

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278592/ads8332-spi-interface

器件型号:ADS8332
主题中讨论的其他器件: ADS8168

大家好、我是在尝试与 ADS8332 SPI 接口通信。 我在数据表中看到了对输出数据寄存器(ODR)的引用、但没有看到地址或者我如何访问它。

我的问题是、是否有某种可从 SDO 数据读取的输出寄存器和可向 SDI 写入数据的输入寄存器?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roee:

    ADS8332具有单配置寄存器和单输出寄存器。  除 READ CFR 之外的所有命令都会在 SDO 上输出最新的转换结果。

    9.5.2.1配置转换器和默认模式

    ADS833x 的通信协议为全双工。 也就是说、数据在器件之间同时进行传输。 例如、在通过 SDO 引脚读取数据时、可以通过 SDI 引脚更改输入多路复用器通道。 除 READ CFR 之外的所有命令都在 SDO 引脚上输出转换数据。 如果发出读取 CFR 命令、则可使用读取数据命令来读回转换结果。

    TI 有一款较新的器件、即 ADS8168、它包含内部基准和缓冲器、通常将提供更好的性能。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用