This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:如何检查 HART 模块衰减?

Guru**** 2769195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281094/dac8742hevm-how-to-check-hart-module-dection

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件:DAC8742H

您好!

我已经将 HART 模块连接到回路供电的评估板。 如何检查是否检测到 HART 模块? 如果有任何命令检查检测、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naresh,  

    如何设置 DAC8742EVM?  我假设您通过电路板上的 J7输入。 如果行上出现 HART 正弦信号、则 CD 引脚应变为高电平以指示检测到载波。 您还应该会看到 UART 信号作为结果出现。 对于示波器、它会看起来有点像这样:

    请注意、DAC8742H 使用16字节的 FIFO 缓冲区、因此一次可以读取的数据量存在限制。 通常、由于消息的长度、您将无法读取整个 HART 命令。  

    约瑟夫·吴