This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC JESD_TRANSMIT 代码格式?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281308/adc12dj5200rfevm-adc-jesd_transport-code-format

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

我目前正在使用 ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM 评估板。

我能够通过 Quartus Prime Signal Tab 逻辑分析仪捕获 ADC JESD_TRANSMIT 输出信号数据。 
问:我想知道 ADC 代码是以什么格式实现的? 是"无符号十进制"、十六进制、有符号二进制补码还是其他形式的十进制? 

感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、输出格式将是带符号的十进制补码、但是如果需要、可以使用 JCTRL 寄存器(0x204)中的 SFORMAT 字段更改为偏移二进制。

    此致、Chase