This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 DAC8750 DAC 器件的阐述

Guru**** 2918810 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760, SN6507, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274893/clarification-on-dac8750-dac-part

主题中讨论的其他器件:DAC8750DAC8760SN6507ISOW7741

您好!

目前、我已选择 DAC8750 DAC 器件作为4 -20mA 应用。 由于我是第一次在设计中使用 DAC、因此我需要阐明以下几个问题。

  • DAC8750 DAC 的采样率是多少? 因为数据表中未提及这些详细信息。  
  • 我可以将此 DAC 用于3线或4线应用吗? 如果是、请分享相同的参考设计(3线和4线)。

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    DAC8750的采样率可从 产品页上获得 、为0.04MSPS。

    DAC8750还可用作3线发送器应用。 我认为没有具体的设计使用 DAC8750、但许多设计使用 DAC8760 (提供电压和电流输出)。

    该视频 非常有用、可以展示 DAC8760和 DAC8750。 在该设计中提到的 DAC8760 3线设计是 TIPD199。 我会建议使用这些资源、并移除 用于电压输出和检测引脚的任何电路、因为 DAC8750不包含这些资源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC8750的采样率可在 产品页上找到 ,为0.04MSPS。
    [/报价]

    非常感谢细节……

    与 DAC8760/50类似,TI 还有其它 支持更高采样率的 DAC IC 吗? 因为我们的主要要求是 DAC 应支持速率大于20MSPS 的4 -20mA 电流输出

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我们没有任何其他 DAC 支持采样率如此高的-20 mA 输出。

    我们的缓冲电流输出 DAC 支持的最高采样率为0.25MSPS、但它们没有内置的4 - 20 mA 范围。

    我建议您查看我们的产品比较结果、以便根据规格筛选 DAC 参数:
    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Licas、

    非常感谢酒店的细节……

    我们需要对数字侧和电源侧的 DAC8670电路进行电隔离。 您可以推荐以下两个部分吗?

    • 是否建议使用合适的器件在 DAC8750中隔离 SPI 接口?
    • 另请推荐适用于24V 电源隔离的器件。 目前、我们的设计采用板载24V 电源、只是我们需要隔离并提供给 DAC AVDD 引脚。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    我在将 ISO6741 和 ISO7641  与另一个高精度 DAC 配合使用来隔离 SPI 信号方面拥有良好的经验。

    您是否希望为 DAC8750提供24V 或更低的电压? 本 文档 建议使用 SN6507 将其向下转换为15V。

    如果这些对您有用、请告诉我。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是不是要为 DAC8750提供24V 或更低的电压? 本 文档 建议使用 SN6507 将其向下转换为15V。
    [/报价]

    我计划为 DAC AVDD 引脚提供24V 电压、如果我们选择下表所示的1.09变压器、则 SN6507看起来也支持24V->24V 电压。 您能对此进行确认吗? 我是否可以将 SN6507用于24V 应用?  

    或者、您是否有适用于此应用且带有集成变压器的集成隔离式直流/直流转换器?

      

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否有适用于 SPI 接口的单电源隔离器?  

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    卢卡斯今天不在办公室,他将在周末后审查你的问题。  

    此致!
    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    是的、您可以通过相应的变压器将 SN6507用于24V -> 24V 应用。
    许多集成变压器器件具有双路输出或用于驱动栅极、例如 UCC15240。

    如果您正在寻找具有集成电源隔离功能的 SPI 隔离器、 ISOW7741 可能会满足您的需求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    谢谢。
    卢卡斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burnette、

    如果您正在寻找具有集成电源隔离功能的 SPI 隔离器、 ISOW7741 可能适合您的需求。
    [/报价]

    我在下面有一个问题、您能说明一下吗?

    我可以在设计中使用以下电路吗? 这里我要将 VIO 馈送到1.8V 和 VSEL=GND、这意味着 VISOOUT 被选为3.3V 电源。 因为隔离器的两侧使用两个不同的电压电位工作。 是否建议这样做?  

    我选择 VIO = 1.8V、因为 FPGA IO 的电压电平为1.8V。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    我认为、对于该器件、为了在 VISOOUT 引脚上获得3.3V 输出、您需要为 VDD 提供5V 或3.3V 电压、而不是1.8V。
    IOVDD 可能仍为1.8V、但您需要为 VDD 提供更高的电压。



    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    谢谢你的建议……

    您能告诉我 DAC8750使用哪种类型的前端电路吗? 是否有推荐的过滤器电路 ? 以及3线和4线配置的建议支持电路是什么?  如果您 有使用了3线和4线配置的参考设计、请分享。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    与参考设计最接近的是 TIPD119、它将 DAC8760显示为3线变送器。
    如果此设计符合您的需求、您应该能够移除任何 DAC8750/检测电路、以最大程度地减少设计并支持 VOUT。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在 DAC8750中、

    1. 必须将 HART 引脚连接到 FSK 调制吗? 或者我们能否通过22nF 将其接地、如  参考设计 TIPD119所示
    2. 如果不使用 ALARM 和 CLR 引脚、有何终止方法?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    1.如果您的设计中不需要 HART 调制、则可以使用22nF 电容器将 HART-IN 引脚接地。

    2.数据表的第9.2.2节提到如果不使用 ALARM 和 CLR 则可以连接到 GND。 如果需要调试/错误检查、我建议在 DVDD 上使用一个报警上拉电阻。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的更新。

    我想知道如何验证 DAC8750 IOUT 是否可以正确生成? 有任何测试方法吗?

    是否有任何公式可用于将数字传输值转换为电流、以便将其与测量值进行比较?

    请分享以上资料...

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

     了解您的问题后、可以在数据表中找到将代码转换为 IOUT 的公式。
    我会使用适当的公式来计算预期的 IOUT、并使用合理的电阻负载或万用表来验证 DAC 的性能。


    由于 DAC8750是16位 DAC、因此2^N 为65536、您的代码范围为0 - 65535。


    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    非常感谢酒店的细节……

    我是否可以知道如何测量 IOUT 电流? 是否要采购任何特定器件来测量 IOUT 电流? 或者、我们能否按照 EVK 中所述测量经过300E 的 IOUT 电流?

    我认为对于该器件,为了在 VISOOUT 引脚获得3.3V 输出,您需要为 VDD 提供5V 或3.3V 输出,而不是1.8V。
    IOVDD 可能仍为1.8V、但您需要更高的 VDD 电压。

    我在上面还有疑问、

    • 在我的设计中、我已将 VDD 连接到3.3V、VISOOUT 和 VISOIN 连接在一起且 VIO 为1.8V、在这种配置下、我可以将此 ISOW7741用作隔离器和电平转换器(3.3V 至1.8V)?
    • 在上述配置中、 由于我已经将1.8V 馈送到 VIO、因此2、3、4、5、6、7引脚电平将是1.8V? 同样、由于我已经将 VISOIN 连接到 VISOOUT (3.3V)、所以场侧 IO 将是3.3V? 这起作用吗?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请告知推荐的二极管器件型号?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    测量 IOUT:
    我只测量阻性负载上的电流、数据表中的大多数图形和测量都使用300欧姆。

    ISOW7741:
    是的、您所描述的配置限定了我之前发布的突出显示的情况、其中 VDD 3.3V、VIO 1.8V 和 VISOOUT 输出3.3V 并短接至 VISOIN。 您将为 VIO 提供1.8V 电压、另一侧的数字 IO 将为3.3V 电压。确保 EN 引脚也为高电平。

    二极管:
    对于连接到 IOUT 引脚的两个二极管、我建议使用单个 BAV99-7-F。
    两个单向 TVS 二极管可以用单个双极 TVS 二极管替代、我推荐使用 CDSOD323-T15SC 或任何类似的二极管。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    对于连接到 IOUT 引脚的两个二极管,我建议使用单个 BAV99-7-F。
    两个单向 TVS 二极管可以用单个双极 TVS 二极管替代、我推荐使用 CDSOD323-T15SC 或任何类似的二极管。

    根据 DAC8750数据表、最大 IOUT 电压将为 AVDD-2、即24V、因为在我的设计中 AVDD 引脚连接到24V 电源。 在这种情况下、无论您建议 CDSOD323-T15SC 二极管器件可以正常工作? 因为该器件具有15V 电压-反向关断电压、该电压远小于工作电压、即22V。  

    我选择了 具有24V 反向关断电压的相同系列 CDSOD323-T24SC。 请确认、我是否可以使用此器件而不是 CDSOD323-T15SC?

    对于连接到 IOUT 引脚的两个二极管,我建议使用单个 BAV99-7-F。
    [/报价]

    感谢您的建议。 请在下方确认 BAV99的连接

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    是的、抱歉、您应该 在我建议的15V 器件上使用 CDSOD323-T24SC。 我错误地查看了±10V 的输出保护。

    您的图像也是正确的、圆圈内的二极管可替换为 BAV99-7-F、右侧的 TVS 对可替换为 CDSOD323-T15SC 。

    谢谢。
    卢卡斯