This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:为 ECG 配置 RLD

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280884/ads1298-configuring-rld-for-ecg

器件型号:ADS1298

你好。 我在尝试了解使用 RLD 功能的最佳方法。 我具有以下连接:(LA -> IN1P);(LL -> IN2P);(RA -> IN1N 和 IN2N);(RL -> RLDIN 和 RLDOUT 和 RLDINV (通过 C 和 R))。

据我所知、RLD 功能是使用寄存器 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 配置的。 我是否应该为此配置启用 IN1P、IN2P、IN1N 的位?  我想、如果启用四个位(IN1P、IN2P、IN1N、IN2N)将 RA 贡献加倍会是错误的?

我还将 V1..V6连接到 IN3P...IN8P、 IN1N...IN8N 连接到 WCT。 启用相应的 RLD_SENSP 位是否合理、或者用处不大?

另外据我所知、RLD 在所有电极都与皮肤接触良好时效果最佳。 是否应该为这些电极使用导联脱落检测功能并即时相应地调整 RLD_SENSP/RLD_SENSN (仅在电极不关闭时启用它们)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于"我正在努力了解使用 RLD 功能的最佳方式"-

    可能没有这样的"最好的方式",这取决于应用程序和用法。

    建议先从 ADS1298EVM 的 RLD 连接和使用开始、然后看到它满足需求、或从它开始逐渐/略微进行修改、并进行测试、数据收集和分析。

    关于"RLD 特性是使用寄存器 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 配置的。 我是否应该为此配置启用 IN1P、IN2P、IN1N 的位?"

    因此、这取决于客户的产品设计、电极、电缆、电线、受试者皮肤状况、 环境等。 没有最好的组合。 这些参数是产品设计人员  在做出决策之前需要进行测试、数据收集和分析的参数。 有些产品不需要使用这些、有些产品使用其中的一些。 这完全取决于但不限于上述因素。

    " 启用相应的 RLD_SENSP 位是否有意义、或者它没有用处?"

    同样的评论,因为它取决于所有 ,但不限于上述的因素。

    是否应该为这些电极使用导联脱落检测功能并即时相应地调整 RLD_SENSP/RLD_SENSN (仅在电极不关闭时启用它们)?

    同样的评论 ,因为它取决于所有 ,但不限于上述的因素。

    同样、也没有最好的组合、也没有一个组合最有效。 这一切都 取决于客户的产品设计,电极,电缆,电线,科目皮肤状况,  环境等。 没有最好的组合。 这些参数是产品设计人员  在做出决策之前需要进行测试、数据收集和分析的参数。 有些产品不需要使用这些、有些产品使用其中的一些。 这完全取决于但不限于上述因素。

    因此 、产品设计人员需要  在制定决策之前进行测试、数据收集和分析。

    因为当时只有一个最适合的单个组合、所以芯片的设计就不会包含太多的特性和参数。

    实际情况是、它取决于这么多而不限于上述因素、所以芯片设计为提供多种选项和组合、 然后产品设计人员将需要启停、测试和执行 测试、数据收集和分析、然后根据上述因素 以及应用、使用情况、环境和所有外设作出决定。  

    谢谢