This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:板上的双 TX7332不会脉冲。

Guru**** 2911380 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279602/tx7332-dual-tx7332-on-a-board-not-pulsing

器件型号:TX7332

将两个 TX7332连接到单个 AFE 时、第二个 TX7332必须处于什么状态?
我们的电路板设计在安装一个 TX7332的情况下正常工作、但一旦我们焊接第二个 TX7332、就不会在输出引脚(第一个 TX7332的)上测量任何脉冲。
我假设这是故障发生的第2个 TX7332上的设置。
如果它仍然在脉动、但在 AFE 上看不到、我会怀疑 TR 开关问题、但对我来说、没有任何脉冲是没有意义的。
请帮您忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要查看两个 Tx 器件之间共享的所有信号。 您能否共享原理图? 如果你不想在公共领域共享它,那么你可以把它发送到 support_us_afe_tx@list.ti.com id,我们可以在那里进一步讨论。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将通过邮件继续讨论。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送了原理图、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我收到了它、并让我的同事与您合作。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔