This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:DAC-EVM

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, DAC63204EVM, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269988/dac53202-dac-evm

器件型号:DAC53202
主题中讨论的其他器件: DAC63204EVMINA228SysConfig

我想为 DAC53202启动 nRF52840中的任何参考...!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    与 Mitch 的响应相似、您所需要的只是将  nRF52840与 DAC53202之间的通信线路连接起来。 我们没有 DAC53202EVM、但您可以使用 DAC63204EVM 进行评估以开始使用。  

    您需要 根据所需的器件设置方式来配置 DAC 寄存器。 请查看数据表、大致了解 您希望使用的特性、并且我可以帮助您在配置设置时遇到困难时提供伪代码。 从这里、您需要在控制器上实现一系列 SPI 或 I2C 写入伪代码。  

    此致!  

    K·琼斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够与 DAC 和 INA 通信。 但 DAC 驱动器有任何源。 按照 INA228的规定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    很高兴听到您能够 与 DAC 和 INA 通信。 我们没有任何针对 nRF52840的源驱动程序。

    此致!

     琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!  

    我觉得我的问题措辞上有问题。 我不是要求源驱动器提供 NRF。  

    但适用于 DAC。  

    正如在 INA 中所提供的那样、Mitch 提供了一个 SysConfig 的链接、我可以从该链接中提取用于我的配置的 INA 驱动程序。 因此、您是否具有特定于 DAC 的信息。

    谢谢。

    Vishal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    不、我们不这么做。 因此、我在前面提到过、如果您在配置设置时遇到困难、我可以帮助您提供伪代码。

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,提供给我伪代码...!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您需要告诉我 要使用哪些功能以及需要如何配置 DAC、然后我可以通过伪代码的形式共享设置。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 katlynne:

    实际上、我是使用 nRF52840驱动 DAC 的 OUT0、以便我能够控制 OUT0上的电压并对其进行检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    要使用 OUT0、您需要使用 COMMON-CONFIG 寄存器在电压输出模式下为其通电:

    寄存器(0x1F)、DATA (0x03FF)

    如果要启用内部基准、请写入数据(0x13FF)。

    使用 DAC-0-OUT0寄存器配置 VOUT-CMP-CONFIG 的增益。

    默认为外部基准。 例如、要使用 VDD 作为基准、请写入:

    寄存器(0x15)、DATA (0x0400)

    使用 DAC-0-DATA 寄存器更新 OUT0输出。 例如、要将输出设置为中标度、请写入:

    寄存器(0x1C)、DATA (0x8000)

    您只需使用 OUT0即可。 如果您还想使用其他功能、请告诉我、我可以解释如何使用这些功能。  

    此致!

    K·琼斯