This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:TSC2046E 的触摸灵敏度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278946/tsc2046e-touch-sensitivity-with-tsc2046e

器件型号:TSC2046E

您好!

我们在产品中使用 IC TSC2046E。 在这种情况下、我们会遇到触摸不流畅/不敏感的问题。
我们只需要对触摸显示屏施加很小的压力。
当我们在触摸显示屏上施加很大的压力时、它仅起作用、否则无法检测到。  
我们的观察结果如下:
  1. 当我们使用指甲/尖锐的东西触摸时、它会正确感应。
  2. 如果我们在触摸屏上轻压、则没有意义。 PENIRQ 引脚在极短时间内变为高电平-低电平、请参见所附的波形图。
  3. 如果我们施加高压、则它确实能够正常传感并正常工作。

请推荐一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    Sanjay 明天将返回办公室、届时将能够解决您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过此芯片的高 z 版本?它具有90k 的更高上拉 电阻;上拉电阻更高可以使 PENIRQ 激活以进行轻触。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们选择了 TSC2046I IC、但在 IC TSC2046I 的数据表中、未定义 ESD 保护级别。 那么、我们从您身边建议了另一个器件、即 TSC2046E。

    我们开始使用 TSC2046EIRGVT (QFN 封装)、因为 ESD 等级在数据表中定义、并且 我们根据这一部分来设计 PCB。

    请提供任何涉及现有器件的解决方案、即 TSC2046E (上拉电阻为50k Ω)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    感谢您提供的信息。 Sanjay 不在办公室、将在周一返回。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将与 TI FAE 讨论答案