This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672-DAC5 EP:我想使用单通道(只使用通道 A)如何操作

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281470/dac5672-ep-i-want-to-use-single-channel-just-use-ch-a-how

器件型号:DAC5672 EP

大家好、  

我想使用单通道。(使用 ch a )


如何处理未使用的通道?
(如何与 WRTB、CLKB、IOUB 等连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    关于 CLKB 和 WRTB、您可以添加10k 下拉电阻器以防止 DAC B 更新 IOUTB 输出。  我们建议在大多数情况下将未使用的模拟输出引脚端接至 GND、但是、如果您按照上述步骤操作、输出将不会改变、您可以使这些引脚保持悬空状态。

    此致、Chase