This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:模拟输入保护

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280229/adc3683-protection-of-analog-inputs

器件型号:ADC3683

尊敬的诸位:

我将此 ADC 与全差动驱动器配合使用、耦合为直流。 其最大输出电流为 CCA 30mA、电源电压为5V。 假设我没有实施电源时序。 是否必须保护 ADC 的模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    只要放大器确实导通并且超出 ADC 模拟输入的绝对最大额定值、就不必保护输入。

    您打算使用哪种放大器?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA4930-2 (非 TI 品牌)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Viktor、

    是的、用于支持这个。 不管怎样、好的放大器应该没问题。

    我假设客户提出问题、因为他们可能在打开电源期间施加了信号?

    信号可能很大、超出 ADC 模拟输入的范围?

    这是最终的关注点吗?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 是的、这与打开设置(或可能关闭)相关。 我现在处于项目的评估阶段、因此我的问题与 ADC3683EVM 相关的更多内容-输入现在是直流耦合的(EVM 上会发生硬件更改)、我不想损坏 EVM。 (很可能会用到最终器件上的电源定序。)  当然、如果损坏可能是由于、我可以 暂时使用直流去耦电容器。 例如10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、Viktor 将发挥作用。

    如果您在设计阶段有任何其他问题、请联系我们。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不完全理解。   

    如果您在设计阶段有任何其他问题,请联系我们

    您是否意味着即使没有电源定序和没有直流去耦也不会造成损坏? ADC 内部钳位二极管是否会保护 ADC_INPUTS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    是的、只要输入电压不超过 ADC 的绝对最大额定值、就不会发生任何损坏。 这意味着器件可以断电并接收模拟输入或时钟输入。

    此致、Chase