This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:EVM 项目的 ADS7953EVM-PDK Gerber 文件

Guru**** 2649005 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953EVM-PDK, ADS7953, ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281190/ads7953evm-pdk-ads7953evm-pdk-gerber-files-for-the-evm-project

器件型号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS7953ADS7952

尊敬的 TI:

我正在联系以申请 EVM 项目(ADS7953EVM-PDK)的 Gerber 文件。 我特别有兴趣探索可用的代码示例以增进我的理解。

您能否为我提供 EVM 项目的光绘文件? 此外、如果您能分享提供的代码示例列表、我将不胜感激。


提前感谢您的帮助。 我期待您的迅速反应。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salum、

    我们可以获得 ADS7953EVM 的 Gerber 数据、但我想知道您最后打算做些什么。  PHI 控制器与该硬件一起使用、我们不提倡或支持将其用作开发工具。  EVM 本身的布局比任何实际应用更适合实验室使用、因此、我很想知道您希望文件用于什么目的。  就代码示例而言、我们没有太多可以提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 不可订购、我希望自己制作该 EVM

    www.mouser.de/.../ADS7953EVM-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我看到了。  ADS7953EVM-PDK 已在 TI 网上商店有现货、库存如下:

    https://www.ti.com/tool/ADS7953EVM-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定我立即订购

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 ADS7953和 ADS7952是不同的还是只有具有16个通道的 ADS7953和具有12个通道的 ADS7952?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是通道数。  是的、就是这样- ADS7952是12通道、ADS7953是16通道。