This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:JES204IPの再入手 μ A

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271997/ti-jesd204-ip-jes204ip

器件型号:TI-JESD204-IP

以前 TI_JESD204c-μ IPをダウンロードさせていただいたのですが
デザインを組み込もうとしたところTI ó n_204C_10 μ ipというモジュールが
なく合成できませんでした
先々週あたりから再度リクエストをだしていますが

入手できない状況です

そのようにすれば入手可能になるかご教授お願いいたします

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您用英语写下您的问题吗? 非常感谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前下载过 TI_JESD204c-IP、但当我整合设计时、没有名为 TI_204C_IP 的模块、因此无法合成。两周前再次提出了要求。
    我在等待、但无法获得
    请告诉我如何获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    TI_204C_IP 文件位于 TI204C-IP 安全文件夹中。 看起来您已经可以访问此文件夹、您可以使用下面的链接进行访问。  

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware 

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivado 2021.1版中的 TI_204C_IP_Xilinx.SVP (Enscript 文件)
    添加源将导致 ,但是
    在 Vivado 2019.1中添加源代码
    可以识别 TI_204C_IP 和模块名称。

    问:添加源代码".SVP"时、只需要加密版本。
    无法读取?