This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:AVDD 电源之前的 CLK 输入

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280534/adc3424-clk-input-before-avdd-supply

器件型号:ADC3424

尊敬的支持人员:

您能告诉我、如果在 AVDD 提供之前将时钟输入到 CLKP/CLKM、ADC3424是否可能损坏吗?

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 CLKP/M 上的电压不超过绝对最大额定值、就不会有问题。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 请告诉我更多信息。

    CLP/M 的绝对最大额定值被指定为"AVDD+0.3V",在这种情况下(在 AVDD 提供之前)我认为它是"0V +0.3V"?

    Br, Iwanaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwanaga:

    在本例中、最大额定值为 AVDD+0.3V。 如果器件断电、CLKP/M 引脚上的时钟电压仍可高达2.1V。

    此致、Chase