Other Parts Discussed in Thread: DAC63004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC63004 您好、TI 团队、
开机自检
您提到 "从 GPIO 引脚更改到要执行的命令存在2us 延迟。"
对于 DAC63004、这是相同的吗? 测试时、我们注意到在将"00 -加电 DAC-X"写入 COMMON-CONFIG 寄存器与 VOUT 输出开始移至其输出值的时刻之间存在60µs 延迟。
GPIO 引脚上的响应是否快于 SPI 命令的响应?
谢谢、此致、
约翰