This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53004:VOUT - PDN 之后的唤醒时间

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279904/dac53004-wake-up-time-after-vout-pdn

器件型号:DAC53004

您好!

我们正通过 MOSFET 在强制感应配置下使用 DAC53004、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaae28a/slaae28a.pdf?ts = 1697094019325&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中所述

我们在50Hz 下产生250us 脉冲。 当脉冲未激活时、当 VOUT 输出通道未激活时、我们将使通道(DAC-PDN)断电。 数据表中没有指示断电后需要多长时间唤醒? 我们注意到它比预期的时间长(约为60us)。

您有什么相关信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelia、

    我们需要与我们的设计团队确认此信息。  我们会问,请给我一两天。

    保罗·弗罗斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您是否从您的设计团队获得了任何反馈?

    此致、

    奥赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aur é lie:

    我 今天早上刚刚要求跟进。  

    是否在没有负载连接到输出时看到相同的上电延迟? 您能否分享一下 在您发送上电命令直至输出达到目标电压后的输出屏幕截图?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我进行了测量、但延迟保持不变:

    蓝色表示 DAC 的 CS、粉色表示 DAC 输出。

    此致!

    奥赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aur é lie:  

    感谢您检查延迟是否与负载无关。 我从设计人员那里听到过、 设计预期的最短时间为50us、因此这似乎是器件退出断电模式的预期时间。

    此致!

    K·琼斯