This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282714/dac80502evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DAC80502EVM

您好

请您能否提供 DAC80502EVM 的 CE/EU 符合性声明

产品带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供 CE/EU 符合性声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我不知道为什么 TI.com 上没有显示、但我能够在内部找到 DOC。 我将尝试在 TI.com 上尽快对其进行更新。  

    e2e.ti.com/.../sszqnp2.pdf

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、感谢您分享该链接。 这解决了问题。