This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336EVM:时钟空闲风险和 INN 未连接到 GND_ISO

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281526/amc1336evm-clock-idle-risks-and-inn-not-connected-to-gnd_iso

器件型号:AMC1336EVM
主题中讨论的其他器件:AMC3336、AMC1336

大家好!

我看到了类似的器件(如果我认为 AMC3336正确)、它们需要从 INN 到 GND 之间的电阻路径。 根据我的理解、AMC1336不需要有这样的路径。 我可以将1V 电压基准连接到 INN 引脚并将0至2V 的信号连接到 INP 引脚吗? 根据数据表的图40、我认为是允许的? 是否应使用具有1V 共模输出的差动放大器?

第二个问题是关于时钟处于空闲模式(完全不计时)的风险。 上文提到、在不提供时钟的情况下、偏置电流会显著增加。 在相对较长的时间(天)内不提供时钟信号是否有任何风险? 为了使这没问题、我应该考虑些什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    感谢您的提问! 根据第6.3节、如下所示、使用1V INN 和0-2V INP 即可。

    将时钟置于空闲模式是可以的、但如第7.3.4节提到的:"当时钟信号暂停或丢失时、调制器会停止模拟信号转换、数字输出信号在最后一个逻辑状态下保持冻结。 当暂停后再次施加时钟信号时、内部模拟电路偏置必须稳定以获得适当的器件性能。 在这种情况下、请考虑开关特性表中的 t_ASTART 规格。"

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    非常感谢您的支持!

    我已经阅读了您提供的表格、但我在 TI 类似器件的其他数据表中看到的声明" 从 INN 到接地之间必须有一条电阻路径"、因此这一怀疑依然存在。 目前尚不清楚10Gohm 是否仍然是电阻路径... 总之、它与另一个器件有关(AMC1333数据表的第8.3章)。

    关于处于空闲模式的时钟、我问、因为我认为在时钟关闭期间输入端偏置电流的增加可能会损坏输入。 我还认为需要前端使用适当的电路来限制此电流。

    现在、根据您的回答、我知道我可以走我想的方向、而不会损坏器件。 再次感谢。

    此致、

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    欢迎您的光临! 虽然当时钟空闲时、输入偏置电流(典型值为3nA)可能会稍微超过其范围、但不应增加到10mA、此时输入引脚可能会损坏。 因此、您不必担心这个问题。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    非常感谢:-)

    此致、

    法比恩