主题中讨论的其他器件:AMC3336、AMC1336
大家好!
我看到了类似的器件(如果我认为 AMC3336正确)、它们需要从 INN 到 GND 之间的电阻路径。 根据我的理解、AMC1336不需要有这样的路径。 我可以将1V 电压基准连接到 INN 引脚并将0至2V 的信号连接到 INP 引脚吗? 根据数据表的图40、我认为是允许的? 是否应使用具有1V 共模输出的差动放大器?
第二个问题是关于时钟处于空闲模式(完全不计时)的风险。 上文提到、在不提供时钟的情况下、偏置电流会显著增加。 在相对较长的时间(天)内不提供时钟信号是否有任何风险? 为了使这没问题、我应该考虑些什么?
谢谢你。