This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688 SPI 时钟

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282187/ads8688-ads8688-spi-clock

器件型号:ADS8688

您好、团队成员:

在 ADS8688 d/s 中、必须保证 SPI 时钟小于17MHz、根据时序请求(在一个采样周期内读取/写入)、我可以知道最低 SPI 时钟频率。 是否希望获得正确的采样数据输出? 谢谢。

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的发帖。

    每个数据帧将包含32个 SCLK 周期。 为了读取一帧中的所有器件数据、必须在一个 ADC 周期减去 一些时序规格延迟后发送32个时钟。

    例如、为了实现500kSPS 采样率(t_cycle = 2us)、 最小 SCLK 频率可计算为:

    1/(t_cycle - t_dz_CSDO - t_D_CKCS - t_PH_CS) x 32

    = 1 /(2us - 10ns - 10ns - 30ns) x 32 = 16.33 MHz。

    此致、

    瑞安