This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:在哪里可以找到 TI DAC60096EVM GUI 安装程序?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281221/dac60096-where-can-i-find-the-ti-dac60096evm-gui-installer

器件型号:DAC60096
主题中讨论的其他器件: AMC7836EVM

 DAC60096EVM 用户指南参考了图形用户界面软件。 但我在 TI 的 EVM 产品文件夹中找不到产品页面。 您能否提供 GUI 和其他设计文件的链接、包括 EVM 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    包含 EVM 软件的文件夹当前已关闭。 查看是否可以下载此 EXE 文件、它应包含 EVM GUI。 EVM 用户指南包含 EVM 的原理图。

    e2e.ti.com/.../Setup_5F00_DAC60096_5F00_EVM.exe

    谢谢。
    E·加斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Erin。
    安装软件后、我仍然无法运行该程序。 这与我在另一个帖子中看到的无法加载 GUI 的问题类似。 我尝试了该主题中建议的修复、但似乎没有起作用。 该问题似乎与 Windows 10不支持的2012 LabVIEW 运行时引擎有关。  

    您有任何建议/解决方法吗? 如果您拥有一组通过 SDM-USB-DIG 寻址/控制评估模块的指令、我可以编写我自己的脚本。  
    为此、我成功地为 dig 模块安装了驱动程序、并且它确实显示在我的终端程序(即 Putty)中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    下面是我为加载该程序所做的操作:
    首先、转到此 GUI 的文件位置。 默认为: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC60096 EVM

    转至"文档"文件夹

    您应该会看到一个名为 README.docx 的 word doc。 打开它。 点击文档中的链接、即可完成解压和安装过程。 这将使2012 LabVIEW 运行时在您的 PC 上运行。

    我的 PC 上安装了 Windows 10、下载了该 exe 之后、DAC60096 GUI 就可以加载。  

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢。
    E·加斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Erin。

    我设法使用您在另一台 PC 上的说明正确安装了 GUI。 但是、我在使用 SDM-USB-DIG 时仍然遇到一个问题、即第二个 LED 无法亮起、GUI 在演示板中打开。  

    以下是我到目前为止尝试过的方法:

    -我确认 DIG 在设备管理器中显示为 TI 设备。

    -我按照另一个主题中的建议安装了 AMC7836EVM。 当我运行这个 GUI 时、LED2也保持熄灭。  

    -当我发送写入或读取命令时,我验证了 SPI 总线上没有时钟信号。  

    你对我还有其他建议吗? 我的 SDM-USB-DIG 是否有缺陷?

    谢谢。

    米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    您可以在以下位置找到 SDM USB dig 的用户指南: SDM-USB-DIG 平台(TI.com)

    LED2关闭意味着出现硬件问题或  SDM USB DIG 未正确连接到软件。 当您打开 AMC7836EVM GUI 时、此过程是否也会在演示模式下启动? 如果 SDM USB DIG 正确连接且工作、它应以"已连接模式"启动。  

    我自己没有使用过 SDM 挖掘、因此我将不得不花一些时间来了解发生了什么情况。

    谢谢。
    E·加斯里