This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:原产国/地区

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, DAC8554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281967/dac8554-country-of-origin

器件型号:DAC8554
主题中讨论的其他器件:ADS1262

有人能告诉我如何查找 TI IC 的原产国吗? 我正在寻找 ADS1262和 Dac8554、在查看这些文档时会发现它们非常有用。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    这些部件是否通过 TI 或授权经销商购买? 您应该能够 在封装标签上找到详细信息:  

    (示例标签)

    CCO 是芯片的原产国、ACO 是组装来源国。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着在不订购器件的情况下无法找到问题? 相同的部件是否在不同的工厂制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    我已经将一条介绍 DAC8554详细信息的私人消息发送给您。 我将把这个主题转给 ADC 团队、以了解有关其器件的信息。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Dunkley:

    如 Katlynne 所述、购买设备时、设备包装中会包含这些详细信息。 我能问一下、如果您尚未购买器件、为什么您需要此信息吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了很多此类部件、但我并未订购、我们的装配体确实订购了这些部件。 我的老板希望我根据某些零件的制造位置找出我们是否应该储存一定数量的零件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Dunkley:

    谢谢你的解释

    ADS1262芯片目前由美国

    -Bryan