This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:TSC2046EVM-PDK USB I/F

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282018/tsc2046-tsc2046evm-pdk-usb-i-f

器件型号:TSC2046

大家好、

我对 主机和 TSC2046EVM-PDK USB 之间的接口有疑问。

它可以与 Linux 内核中包含的 HID 标准驱动程序配合使用吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy

    请回答以下问题。

    Waht 是 你将要处理的内核版本? 它的硬件平台

    据我所知,它可以在 Windows 中使用 NI-VISA 3.1运行时安装程序。

    我不确定 EVM 板是否可以直接在 Linux 中工作、在内核编译期间、您可以在内核映像中加入 HID 驱动程序。 并对其进行检查。

    有关用于 Linux 的 tsc2046驱动程序、请访问此主题  (+) TSC2046:Linux 驱动程序-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛