This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-LVPECL:帮助了解 EP 输入的 CLK+/-输入电平

Guru**** 2637565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282961/adc12qj1600-ep-help-with-clk---input-levels-for-lvpecl-input

器件型号:ADC12QJ1600-ADC EP

似乎数据表仅列出了使用 LVDS 作为 CLK+/-参考时钟输入时的特定规格、而不是特定于 LVPECL 的规格。 它指出、每当 DEVCLK_LVPECL_EN 设置为(1)时、内部终端都变为50 Ω 的接地电阻。 通常、LVPECL 驱动器端接至地、接收器设置为某种共模电压。 或者、接收器使用与 RTT 串联的50欧姆端接网络接地。 您对使用 LVPECL 且具有50欧姆端接(最好是交流耦合)接收器的此器件的端接技术有什么建议吗?

此外、数据表还显示、  当 DEVCLK_LVPECL_EN = 0时、内部终端 ZT 设置为100欧姆、但当 DEVCLK_LVPECL_EN = 1时、ZT 也设置为50欧姆。  

但是、进一步到表8-60中、当 DEVCLK_LVPECL_EN = 1时、ZT 变为50欧姆接地端。 我假设表8-60中的文档是正确的、并且建议运行条件中的 ZT 值 是一个拼写错误、除非我缺少什么。