This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:与75E16的区别

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282757/tx7516-difference-with-75e16

器件型号:TX7516

你(们)好

我们注意到75E16优于7516。 其中一个主要优势是弹性成像支持更好。

我们还在75E16数据表中找到了"低干扰"、您可以帮助说明这是什么? 7545g 的数据表(SLOSEA2)中的信息似乎不多。

您能否提供有关它们的差异的完整信息(硬件、软件/寄存器、参数)?  我们可能需要为未来迁移做一些准备。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些器件属于 NDA、因此我们将通过邮件讨论。  

    如果可能、我请求删除此主题、因为它包含一些内部受限详细信息。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 shabbir@ti.com 与我联系 

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我稍后会给您发送电子邮件。 请删除此帖子。 谢谢。