This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:基于 MMB0的 PDK - ADCPro 插件请求

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282003/ads1263evm-pdk-mmb0-based-pdk---adcpro-plugin-request

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

大家好、我有一个较旧的 MMB0 EVM 板连接到 ADS126xEVM 模块。

我的理解是、这不适用于上面链接的当前"ADS126x EVM"软件-我认为我需要 ADCPro 插件(类似于 ADS1278EVM-PDK-SW)

我希望链接能够获取此插件、以便使用 ADCPro 软件。 有一个较旧的帖子提供了用于填写出口管制申请的链接、该帖子现在已损坏/过期(8个月后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!  较旧的链接指向不再存在的文件夹。  您应该能够从以下位置下载 GUI 插件: ADS126XEVM-PDK-SW

    您仍将需要 先下载并安装 ADCPro 应用程序 GUI。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、我现在已经在我的电脑上运行了! 感谢你的帮助。

    (赢得10)