This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:最坏情况数据输出保持时间

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281613/adc08100-worst-case-data-output-hold-time

器件型号:ADC08100

大家好!

我将 ADC08100转换器用于将 FPGA 用作主处理器的应用。 我想了解 ADC 的数据输出保持时间、数据表中指定的典型值为4.4ns。 您是否具有最坏情况下的规格值? 我的40º 要求温度范围为-20至20 ̊ C、因此我想确保符合该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    让我来检查一下。 请记住、这款器件非常旧、如果可用、信息可能会有限。

    我明天会向你通报最新情况。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在这个主题上、具有相同关键规格(8b 100MHz)的更现代的替代方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    抱歉、没有此规格的数据。

    是的、有更现代的8位 ADC、请访问 TI.com 并筛选 ADC 产品。

    您可以根据多个不同的规格和指标进行筛选。

    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html#84=8%3B8&157max=100%3B200&

    如果您需要市场营销工程师帮助您选择更合适的器件、请告诉我们、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢。

    Rob