This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:重复采集周期

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960EVM, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266580/afe4960-repeating-acquisition-cycle

器件型号:AFE4960

你好。

现在我们评估 AFE4960EVM。

 不同板上的另一个 MCU 与 EVM 上的 AFE4960连接

我们希望使用频率为125Hz (8ms)的单 ECG 模式。

因此、我们将0x400设置为  CONFIG_PRPCT_MIX1的 COUNT_RAC。

128KHz / 1024 (0x400)=125Hz (8ms)。

但实际采样率为 62.5Hz (16ms)。

我们使用 示波器测量了 ADC_RDY 引脚。

并且我们测量了 GPIO2引脚,我确保时钟为128KHz。  

要获得125Hz,我们发现它必须设置为0x200。  

但它将其描述为  
"因此、RAC 频率设置为128kHz 除以
COUNT_RAC 的十进制值。 例如、将
COUNT_RAC 十进制值为128会将 RAC 频率设置为1kHz"。

此数据表的说明是否错误、对吧?

谢谢。

高之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我没有解决这个问题...

    要获得125Hz 采样率、我们必须将0x200 (512Dec)设置为 COUNT_RAC 不是0x400 (1024Dec)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    好的。

    我们再次检查了寄存器设置。

    当 COUNT_RAC 寄存器(C1h)为0x000200 (512Dec)时、我们得到125Hz。

    但当  COUNT_RAC 寄存器(C1h)为0x000400 (1024Dec)时、我们得到250Hz。

    为确保其为250Hz (0x400设置)、我们测量了 ADC_RDY 引脚的信号。 它的 频率是250Hz。

    此外、我们还测量了 I2C 信号。

    下面对其进行了说明。 
    它是0x200设置。

    我们如何确保 除 C1h 寄存器之外的寄存器值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论在 NDA 下、我将通过电子邮件进行讨论、我还会看到您的另一篇文章-

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281481/afe4960-what-value-of-lead_status-of-on-status

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送、我们继续使用/留在电子邮件中讨论、因为这是 NDA。

    我即将关闭 TT。