This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:AinCom 神秘脉冲

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1283421/ads1158-aincom-mystery-pulse

器件型号:ADS1158

您好!

我使用 ADS1158 测量一些模拟值、但我看到测量经常会完全错误。 我现在已经在3个电路板上看到过这个问题、我相信我将这个问题追溯到 AinCom 并非我们原理图所预期的稳定 GND 这一事实。 进入 GND 选择器 MUX 的 GND 约为~0V、但我看到 AinCom 引脚似乎每隔几毫秒就有一个脉冲、这就解释了测量不正确的原因。  

我已将大部分电路与该引脚(U26)断开连接、并且仍然能看到脉冲、因此我很确定它们来自 ADC。 我检查了 MuxOutN 与 AinCom 相比,看到 AinCom 脉冲,以及其他一些信号,我无法解释。 此 ADC 以 AinCom 为基准的所有测量以差分方式运行、因此我看不到除了 AinCom 上的脉冲之外还有任何其他脉冲。 我假设 ADC 内部多路复用器已损坏、但我不确定是什么原因可能导致了此问题、因为我已经看到在3个电路板上发生了这种情况。 此问题是否需要我更换 ADC、或者 AinCom 是否还有其他原因会像这样脉动? 任何帮助/信息都是附加的!

MuxOutN (蓝色)与 AinCom (黄色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arshia Dabiran:

    您能否提供有关您正在做什么和已尝试过什么的更多信息:

    • 您的所有输入端都具有大电阻分压器、这意味着您要测量高电压信号。 您是否有可能向输入端施加大于损坏器件的绝对最大值的电压?
    • AVDD 电压是多少? 发送的图像中会有一个切口、
    • 为什么使用下拉将复位引脚拉至低电平? 当那个引脚没有被主动驱动时、这将把器件保持在复位状态。 我本来希望您将其上拉至 DVDD、与 PWDN 类似
    • 当您说您从 AINCOM 引脚上断开了大部分电路时、您到底断开了什么? 您刚刚在原理图上显示了红色的 X、所以您是否只删除了 OPA?
      • 在第二个示波器屏幕截图中、假定 OPA 已被移除、MUXOUTN 是否已连接至任何地方? 不清楚您进行测量、拆卸部件等的顺序。
    • 就好像您有一个开关来启用 AINCOM 的多个选项:一个进入 GND、一个进入从您的一个输入信号的电阻分压器。 此问题是仅在一种运行模式下发生、还是同时在两种模式下发生?

    告诉我

    -Bryan