This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:使用 FIR 级系数选择 ADC 产品

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS127L21, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282901/ads1281-adc-product-selection-with-fir-stage-coefficients

器件型号:ADS1281
主题中讨论的其他器件: ADS127L21ADS1255

是否有带 FIR 级系数的 ADC?
我已找到 ADS1281、但对于当前生产级(>18位 ADC、TSSOP 封装)来说价格太贵、如何检查 FIR 系数是否可用于其他 TI ADC、而不是阅读每个数据表?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    我们无法按发布的滤波器系数搜索 ADC、大多数器件不会发布这些值。  不过、请看一下 ADS127L21;EVM 软件提供了默认的 FIR 滤波器系数。  您可以在未连接硬件的情况下下载软件并在仿真模式下运行它。

    Setup_ADS127L21_EVM.exe

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    且大多数设备不发布这些值

    是否刚刚未在数据表上发布或者根本不适用于 TI 政策?
    我发现了一些很久以前使用 ADS1255购买的评估板、但数据表上没有提供系数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    不可用。  大多数 FIR 滤波器设计被视为专有设计。

    除 ADS128x 系列之外、我知道的唯一一款提供滤波器系数的其他器件是 ADS127L21。

    此致、
    基思