This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263:3线 RTD 低侧基准噪声源

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278052/ads1263-ads1263-3-wire-rtd-low-side-reference-noise-source

器件型号:ADS1263

您好!

几个月前、我就测量值中的未知偏移提出了类似的问题。 由于失调电压在多个温度点保持一致、因此通过运行自定义校准可以解决该问题。 现在我有一个测量值中存在一些噪声的问题。

RTD 设置如下所示、

- IDAC1和 IDAC2设置为500uA  

- AIN7连接 RTD 的正极引线,AIN6连接 RTD 的负极引线

- AIN5和 AIN 4被选为外部基准

-参考电阻为2000K 欧姆

- ADC2数据速率选择为10SPS , PGA = 1

- PT100 RTD 用于测量温度,转换系数为0.385Ω/°C。 使用数据表提供的峰间噪声(32.6uV)、我期望约为0.1693°C 噪声;0.385Ω/°C * 500uA = 192.5uV/°C 和32.6uV/192.5uV/°C = 0.1693°C 周围

我看到的噪声在0.8°C 附近=大约154uV。

我怀疑有几个组件是噪声源、但在深入进行故障排除之前、我想澄清一些关于数据表的问题。

-第8页的 IDAC 误差规格定义了 IDAC 的精度,而不是噪声

-EX)绝对误差+/-%0.7意味着电流输出将处于误差范围内

谢谢。

周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Park:

    理论上、IDAC 的噪声应该可以消除、因为您在输入和基准中使用的是比例基准配置、所以应该平等地观察到该噪声

    如何确定这是噪声、而不是失调电压或增益误差(或一些其他误差)? 是否实际计算了一组样本(例如 128个样本)的标准差? 或者您是否只是将测量值与 RTD 的预期值进行比较、而 RTD 实际上就是测量精度?

    RTD 本身会产生噪声和误差-您是否在没有 RTD 的情况下校准了系统、以便了解传感器实际产生了多少噪声/误差? 通常情况下、您可以使用非常高精度的固定电阻器、例如100欧姆、来了解您的系统的精度、因为您只需要测量来自传感器的误差。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    说实话、我没有像我在其他帖子中所做的那样收集大量的样本。 不过、我以10sps 的速率收集了大约1000个样本。 样本组的最小值和最大值的差值 约为0.8°C。

    该 RTD 采用福禄克公司生产的高精度干井、具有精密-0.01°C。 -0.5°C 的误差规格为+/RTD、但未指定噪声规格。 我假设误差是恒定的。  

    我将尝试使用 一个精密100Ω 电阻器来测试您的建议。

    谢谢。

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Park:

    通常、仅查看最小值和最大值没有太大帮助。 尤其是在长时间获取数据的情况下。

    以您的案例为例、您以10sps 的速率采集了1000个样本、即值为100秒的数据。 此数据中可能会发生温度变化、或1/f 噪声。 如果您的数据由于这些现象而发生变化、则最小/最大数据看起来会更糟糕、即使这不一定是"噪声"的结果。

    我鼓励您查看时域中的完整数据集、以了解噪声是纯高斯噪声(宽带/白色)还是噪声频谱的其他分量

    请告诉我精密电阻(0.01%、5ppm/C 或类似)会发生什么情况

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我订购的精密电阻器具有您提到的规格。 我仍然看到比预期更宽的 pk 到 pk 噪声范围。 我认为这与我打开的有关在常规 ADC 测量中看到的噪声的其他帖子相关。 我会在另一篇文章中提到这一点、

    谢谢。

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Park:

    感谢您的反馈、我会在另一个帖子中解决这个问题、因为那里有更多信息

    -Bryan