This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834:PA_ON 引脚

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1283693/amc7834-amc7834-pa_on-pin

器件型号:AMC7834

您好、TI!

我有疑问,为什么 PA_ON 引脚只用于驱动一个外部 PMOS 开关,我可以使用 NMOS 吗?

我的 GaN VDD 为28V、高于 PA_VDD 20V 的限值、您是否推荐 TI 的 PMOS 开关可以处理28V VDrain?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanchang:

    在 PA_ON 引脚上使用 NMOS 代替 PMOS 应该很好。 TI 没有任何超过20V 的 PMOS 晶体管。 您将不得不考虑 TI 外部的因素。  

    PA_ON 的一个常见实现是使用以下高电压开关:

    谢谢。

    E·加斯里